结果:找到"SI8233X Pai8233B Pai8233C 汽车新能源 电机控制",相关内容1000条
  • 舵机在充电枪中的应用:让充电更便捷!
  • 随着新能源汽车的快速发展,充电设施成为了城市的基础设施。充电设施包括为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施,而充电枪便是其重要的组成部分。目前市场上常见的充电枪大多使用强力按压锁扣方式的充电锁止功能,使得每次插拔充电枪繁琐费力,且无法实现小电流自动解锁,需要拨枪时无法迅速拔出。针对这个问题,挪威的一家公司设计出了一种全新的解决方案,巧妙地使用了“舵机”来作为锁止结构,而不是主流的电磁锁。什么是舵机?舵机,一种常见于无人机、机器人等设备的微型伺服系统,可以实现角度动作及状态反馈。在这里被巧妙运用到充电枪的设计当中。通过使用舵机控制锁舌,在收到PWM信号反馈后,自动锁止,从而在保持自锁功能的同时...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 舵 自锁 伺服舵 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-11 15:52:00
  • 3PEAK思瑞浦数字隔离器
  • 3PEAK思瑞浦数字隔离器TPT772x/TPT774x系列思瑞浦公司推出了2通道数字隔离器TPT772x系列和4通道数字隔离器TPT774x系列。此系列可支持100Mbps通讯速率,CMTI达到±150kV/µs。低压高压思瑞浦TPT772x系列和TPT774x系列产品可以在低功耗下提供高电磁抗扰度和低EMI,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由一个双电容二氧化硅(SiO2)绝缘屏障隔开,这些设备与隔离电源一起使用,有助于防止数据总线(如RS-485、RS-232和CAN)上的噪声电流损坏敏感电路。通过创新的芯片设计和布局技术,TPT772...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 应用领域 驱动、工业、工业自动化、光伏逆变、 发帖人:Lian 发帖时间:2023-05-12 10:39:00
  • 三坐标测量机在汽车及新能源行业的应用
  • 事实上,任何高质量产品的生产,都离不开检测技术的应用。在现代汽车制造业中,通过智能化检测技术可以有效规避汽车生产过程中出现质量不达标的问题。智能化检测技术进一步提升了汽车质量检测的效果,能够做到实时、动态的汽车生产工序质量检测。在汽车制造领域中,中图仪器三坐标测量机能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,支持触发、扫描和非接触式探测系统,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。不管是整车生产,亦或是零部件生产,都能为电池包,电机零配件、电控模组、整车车身等全工序流程的尺寸检测提供解决方案,为新能源汽车全生命周期护航助力。车身件车身是汽车零部件的重要检测部分,中图仪器三坐标测...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 三坐标测量 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-03-24 17:34:00
  • 启明智显|高性价比串口屏方案应用于汽车仪表
  • 在社会经济的迅速发展下,居民拥有汽车的数量逐年增加,各汽车厂商也处于激烈角逐的局面中,其中汽车的人机交互设计成为各个品牌在汽车智能化浪潮的态势下重要的发力点,汽车人机交互设计正处于前所未有的发展新高度。作为人与汽车的交互界面,仪表盘为驾驶员提供着车辆运行参数的信息,是汽车必不可少的组成部分。汽车仪表盘经历了从第一代机械仪表盘到第二代电气仪表盘,再到如今的第三代数字智能仪表盘的发展演变,实现了由单一的、低集成度低安全度、无智能化的机械仪表到显示内容更加丰富,功能更加强大的数字化仪表的转变,数字化仪表多采用彩屏显示,信息数据更加全面精准,进一步保障驾驶安全的同时提升整车科技感与驾驶体验,在新能源...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 仪表 乐鑫 串口通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-21 10:31:00
  • 全自动吉他
  • 我学吉他的现在目录好的吉他放着吃灰,我之前看见国外还是国内有人用单片机做了一把全自动吉他,可以自己弹还能和音,不过我在网上找不到相关的资料,具体是怎么实现全自动的不是清楚,目前知道的是可以用步进电机来拔动琴弦,用的电商平台上卖的半自动和音器,识谱的功能好像是提前写进去的。不知道有人知道这个东西吗?欢迎讨论
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,步进 发帖人:小柯爱开发 发帖时间:2022-10-29 01:19:00
  • SL3041H120V,130KHz,1.5A开关降压型转换器
  • 产品概述SL3041H是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至120V)可提供最大1.5A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041H安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041H外围电路简单,封装采用ESOP8产品特点●1.5A输出峰值电流●10V至120V宽工作电压范围●内置功率MOSFET●130KHZ固定开关频率●外置限流保护●逐周期过流保护●过热保护●软启动●输出短路保护●>90%的效率●输出电压1.25至50...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: IC IC 快充 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-02-11 09:58:00
  • SI8233X兼容品Pai8233B/C双通道隔离驱动汽车新能源隔离式DC-DC电源解决方案
  • 荣湃公司的pai8233B/C是4A和8A隔离驱动器,是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器驱动器最大工作电压为25V.这是合适的用于MOSFET、IGBT和SiCMOSFET的栅极驱动。输入侧与两个输出侧通过一个可承受5kVRMS隔离电压的隔离栅,以及典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)容量为100kV/us。内部功能隔离两个辅助侧驱动器之间允许最大工作电压为1500VDC。每个驱动器可配置为两个低压侧驱动器,两个高压侧驱动器,或带可编程控制器的半桥驱动器死区时间(DT)。禁用引脚关闭两个输出同时,当其设置为高并允许正常操作时当保持开路或接地时。作为一种故障安全...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SI8233X Pai8233B Pai8233C 发帖人:Hany 发帖时间:2021-12-22 17:30:00
  • 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
  • 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
  • 汽车电子电源保护:我不是一颗“芯”在战斗!
  • 摘自上海雷卯电子摘要:我国对汽车EMC的要求越来越规范和严格,普通单芯片的TVS保护已经不能满足车厂的要求,所以雷卯电子推出汽车级,双芯片,三芯片TVS,主要应对7637抛负载的测试保护。一、电源危害类型这种电气应力威胁主要参考ISO7637-2和ISO10605标准。图1显示了主要供电电压瞬变形式的图示。图1:供电线上的各种浪涌波形“6VCrank”是由汽车起动引起的。暂降的能量需发动机使电源电压下降到6V。“87VLoaddump”抛负载是由于放电电池与发电机断开而引起的,当交流发电机产生充电电流时,这个瞬变可以持续400毫秒,而等效发电机内阻被指定为最低0.5Ω至最大4Ω。“+150-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 保护 发帖人:雷卯ESD 发帖时间:2017-07-26 11:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: